This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5992:原理图和布局验证

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/799049/msp430fr5992-schematics-and-layout-verification

器件型号:MSP430FR5992

请找到所附文件并仔细阅读、并让我知道 comments.e2e.ti.com/.../4274.msp.zipPleae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nandhukumar、

    如果您有特定的技术问题或疑问、请发布您的问题或疑问。 但我不建议直接发送您的原理图和布局以在 E2E 论坛上进行审查、而不会有任何问题或疑问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、您可以参阅器件数据表的第7章"应用、实施和布局"、以获取有关硬件设计的通用指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei.Jeim Zhao:

    感谢您的响应。我刚才通过散热焊盘和散热过孔布置了一些信号线,这是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这应该是布局的通用准则、而不是专门针对 MSP430的。 但是、您在所显示的屏幕截图中提到的信号线在哪里? 如果您能告诉我详细的信息、我想快速检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我在大约1周内没有收到您的消息,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。