This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:封装迁移

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/800611/ccs-msp432p401r-package-migration

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直在使用 MSP432P401R LauchPad、它是一款100引脚的器件。 在我的设计中、它需要更改为64引脚器件。 如何将 在 MSP432P401R LauchPad 上试用的 CCS 项目迁移到我自己的板上。  

我们将提前感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在非常基本的层面上、您需要更改头文件包含。  这可以通过多种方法来完成、但您需要定义以下选项之一:

    /*********
    * MSP432器件 *
    * /#if
    defined (__MSP432P401R__)
    #include "msp432p401r.h"
    
    #elif defined (__MSP432P401M__)
    #include "msp432p401m"
    
    (__MSP432P401n_)#elif #include
    "msp432p4111"
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    (#msp432p1n_msp4111n_msp4p1n_msp4111.msp4pF)#include "msp432p401n_msp4msp4msp4p3v_msp4111"(#definid_msp4p32p4p4p3n_msp4msp4p1n_msp4p1n_msp4msp4msp4p1n_msp4msp4msp4111.msp4msp4msp4p1n_msp4msp4p1n_msp4msp4msp4p1n_msp4msp4msp4msp4msp4n_m
    
    
    
    

    另请参阅数据表、以确保您在100引脚封装中使用的引脚在64引脚封装中可用、最后确保使用正确的链接器命令文件。   例如:msp432p401v.cmd

    此致、

    Chris