请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我一直在使用 MSP432P401R LauchPad、它是一款100引脚的器件。 在我的设计中、它需要更改为64引脚器件。 如何将 在 MSP432P401R LauchPad 上试用的 CCS 项目迁移到我自己的板上。
我们将提前感谢您的帮助。
此致、
于
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我一直在使用 MSP432P401R LauchPad、它是一款100引脚的器件。 在我的设计中、它需要更改为64引脚器件。 如何将 在 MSP432P401R LauchPad 上试用的 CCS 项目迁移到我自己的板上。
我们将提前感谢您的帮助。
此致、
于
在非常基本的层面上、您需要更改头文件包含。 这可以通过多种方法来完成、但您需要定义以下选项之一:
/********* * MSP432器件 * * /#if defined (__MSP432P401R__) #include "msp432p401r.h" #elif defined (__MSP432P401M__) #include "msp432p401m" (__MSP432P401n_)#elif #include "msp432p4111" (#msp432p1n_msp4111n_msp4p1n_msp4111.msp4pF)#include "msp432p401n_msp4msp4msp4p3v_msp4111"(#definid_msp4p32p4p4p3n_msp4msp4p1n_msp4p1n_msp4msp4msp4p1n_msp4msp4msp4111.msp4msp4msp4p1n_msp4msp4p1n_msp4msp4msp4p1n_msp4msp4msp4msp4msp4n_m
另请参阅数据表、以确保您在100引脚封装中使用的引脚在64引脚封装中可用、最后确保使用正确的链接器命令文件。 例如:msp432p401v.cmd
此致、
Chris