This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5847:ADC 输入端口中的负电压

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/800920/msp430fr5847-negative-voltage-in-adc-input-port

器件型号:MSP430FR5847

大家好、

现在客户使用 MSP430对 AVSS (-5V)、AVCC (+5V)和 VBus (12V)进行 ADC 采样、如下所示。

因此、问题是:

如果连接到 GND 的电阻器断开、ADC 端口将为+5V、 会发生什么情况? 5V 电压有可能会损坏 ADC 模块或破坏整个 IC?

2. 如果连接到 AVCC 的电阻器断开、ADC 端口将为-5V、 将会发生什么情况? 5V 电压可能会损坏 ADC 模块或损坏整个 IC?

3.对于第2项、是否有任何解决方案或外部电路 可以避免负电压来断开 ADC 或 IC? 客户使用 D106二极管来钳制电压、但仍然无法消除负电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. A1&A2:

    根据数据表、引脚上的-5V 或+5V 电压可能会对器件造成永久损坏、而不是对特定模块造成损坏、从而影响器件的可靠性。

    2.A3.

      正如我所知、TVS 或二极管是 ADC 输入保护的两种可选解决方案。 但我不是这个问题的专家。 我认为您可以向模拟团队或 TI 参考设计寻求帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用报告 《ADC 输入保护 》、供您参考。