This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:图形库支持

Guru**** 2931000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/800259/msp430f5659-graphics-library-support

器件型号:MSP430F5659

你(们)好

我在一款具有480x272彩色图形显示屏的产品中一直使用 Grlib 函数、该显示屏采用16位颜色(565)格式、适用于24位颜色。

两个问题;

1-当我 使用"Graphics_drawstring"函数或"Graphics_drawStringCenter"在同一位置重复重写字符串时、我会在屏幕上看到上一个字符串的残留部分。 换句话说、它不会完全重写我正在使用的现有字体数组。 我正在使用库中的各种字体、例如 g_sFontCms20b 等 如何清理它? 在写入新字符串之前、我应该首先写入一个全点矩阵字符以清除数组、还是有更好的方法?

2-我将 Graphics_drawButton 函数用于触摸屏选择按钮。 看起来有点无聊、我想使用一个具有3D 外观的按钮。 我假设 Draw _image 按钮功能就是这样。 是否有任何图像按钮可供我下载。 我在某处看到一张显示红色凸起按钮的 TI 图片、其中显示字符串"DOe"、但我找不到任何可以下载和使用的图片? 此外、我当然需要将它们缩放到所需的按钮大小。  

请帮助、

谢谢

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    1.建议在重写之前刷新要用背景重新覆盖的位置。
    2.任何图像按钮都是源代码中的数组。 您可以从 google www.google.com/search 中找到所需的图像 、并且应该有一个工具将该图像转换为数据数组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    谢谢、

    好的、我可以先用一个填充的矩形将该区域消隐。 我认为,如果经过彻底测试,这应该是例行工作的一部分。  我想我可以自己添加它。

    关于按钮的 Web 图像、很难找到可用的内容、所有这些网站 都希望您购买。 那么、直到您购买后、您才会知道它是否可用。 许多人有需要编辑的边界以及调整大小等问题  我认为 TI 作为其图形库和支持的一部分、可以提供一些简单的3D 按钮图像!

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    很抱歉、TI 没有提供我所知的图形库。
    也许您可以在网上找到一些免费的图标或自己创建。
    谢谢。