This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:GPIO 上的从器件 i2c 软件仿真

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2522
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/800545/msp430fr2522-slave-i2c-sw-simultion-on-gpio

器件型号:MSP430FR2522

客户需要使用 fr2522上的从站 i2c 与主机 MCU 进行通信,但硬件 i2c 引脚被强制功能占用,我们是否有参考代码在通用 GPIO?上模拟软件从站 i2c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!

    它们可以将 I2C 功能重新映射到 MSP430FR2522 20引脚 RHL 封装上的其他引脚。
    主 eUSCI_B0 I2C 引脚为引脚19和引脚20、它们也与 CAP IO 共用。 次级 eUSCI_B0 I2C 引脚为引脚9和引脚10、不与 CAP IO 共用。

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yiding,感谢您的建议。 客户无法接受20引脚 QFN 封装,、因此我们必须考虑16引脚封装上的 SW i2c
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!

    这是有关 MSP430 SW I2C 的应用手册。
    www.ti.com/lit/slaa703
    此软件解决方案支持在 I2C 总线上以高达100kHz 的 SCL 时钟频率进行主器件和从器件事务处理。
    如果可能、我仍然建议使用20引脚 QFN 封装。

    谢谢、
    是的