This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:这款器件(MSP430I2021)是否可替代 ADS1232?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2021, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/800131/msp430i2021-can-this-msp430i2021-be-used-instead-of-ads1232

器件型号:MSP430I2021
主题中讨论的其他器件: ADS1232

大家好、团队、

我计划将 ADS1232用于电阻桥应用之一(基于应变仪的测压元件);我还看到 了 MSP430I2021的规格。 ADS1232和 MSP430I2021都具有24位 Σ-Δ ADC。  

因此、能否使用 MSP430I2021代替 ADS1232? 我是否可以理解这两种产品的优点/缺点?  

您对此称重传感器应用有何建议?  

谢谢、

波帕蒂 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    分辨率

    这两种 ADC 均被视为24位 SD ADC、但 ADS1232的有效位数(ENOB)将高于 MSP430i2021中的集成 SD ADC。 ENOB 基本上是无噪声位的数量。 这取决于所选的增益、但您可以通过比较数据表中给出的规格来比较它们的性能。 对于 MSP430i2021、提供了 SINAD 值而不是 ENOB、但您可以使用以下公式轻松地从 SINAD 转换为 ENOB。

    ENOB =(SINAD–1.76)/6.02dB

    增益

    此外、ADS1232支持高达128的增益、而 MSP430i2021仅支持高达16的增益。

    差分输入电压(Vdiff)范围

    ADS1232支持高达+/-2.5V 的 VDIFF、MSP430i2021支持高达+/-0.9V 的电压。

    采样频率(或数据速率)

    但是、ADS1232仅支持两种采样频率:每秒10次采样(SPS)或80SPS。 MSP430i2021支持4kHz (或 SPS)至32kHz 的采样频率。

    可配置性

    ADS1232是固定功能器件、而 MSP430i2021是一款微控制器、可能与 ADS1232的模拟性能规格不匹配、但提供的灵活性和可配置性远远超过 ADS1232的规格。

    根据您的项目要求、其中一款器件应该能很好地满足您的需求。 我希望这种比较能帮助您做出决定!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您提供的信息。 我想、 我需要继续使用 ADS1232、因为测量精度 更重要。

    谢谢你。

    此致、

    波帕蒂 N