This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-FLASHER:驱动程序 :已关闭(内部错误)

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1169022/msp430-flasher-driver-closed-internal-error

器件型号:MSP430-FLASHER
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-Flaser

我有两 个 USB MSP-FET430UIF JTAG Pod、用于对特定硬件进行编程。

最近、我开始看到我们的一个自动测试失败、并将问题追溯到 MSP430中的一个 POD。

我在 COM8和 COM22上有这两个。 发生故障的 POD 位于 COM8上、而工作的 POD 位于 COM22上。 如果我 将 COM22上的 POD 更改为 COM8、 我们的自动测试通过。 然后、我可以将其移回 COM22以进行测试2。

这让我相信一个坏的 POD、因此我订购了两个替换件。 但是、我在两个新的 Pod 上都遇到相同的错误!

"*驱动程序:已关闭(内部错误)"

但是、使用同一批处理文件将同一工作模型 MSP430UIF 从 COM22切换回 COM8。 感谢您提供任何故障排除帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Michael Wolfe、

    我已向相关专家询问您的问题。 一旦我收到反馈、我将立即与您联系。

    此致

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否确认您拥有的调试器版本?  它是灰色盒装 MSP-FET430UIF 吗?  还是黑色盒装 MSP-FET?

    我提出的原因是 MSP-FET430UIF 不再受支持、而且已经没有很长时间了。 我还注意到、您的 MSP-Flaser 也是一个相当旧的版本。