This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:内部和外部 PWM 输出的差异

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/799891/msp430fr5962-the-difference-of-internal-and-external-pwm-output

器件型号:MSP430FR5962

大家好、

我很难理解   数据表脚注7、8的第6页上的内部和外部 PWM 输出。

IC 缺少 PWM 模块、因此我需要通过计时器生成 PWM;

内部 PWM 输出是否使用较少的互连、或者比外部 PWM 输出更好;

或者说它们没有区别;

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    用于外部和内部 PWM 输出、这意味着 PWM 信号连接到何处。 一些 PWM 信号刚刚连接到内部、一些 PWM 信号通过 GPIO 引脚连接到外部。 如果您想使用 MSP430之外的 PWM 信号、只需关注具有 TB0.1或类似内容的 GPIO 引脚。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有帮助、

    谢谢。