This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP430FR5962的错误#396加载代码

Guru**** 2542990 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5962, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/798184/msp-gang-error-396-loading-code-for-msp430fr5962

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5962

MAP-GANG 1.03.01.00表示 MSP430FR5962中的 RAM 大小为4096字节、实际为8192字节。

在打开代码文件操作期间抛出错误#396。

如果我尝试将文件保存到 MSP-GANG 映像、则会出现错误#386。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    您是否能够从 MSP-GANG GUI 上传此错误的屏幕截图?

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430FR5962数据表显示它具有8KB RAM。

    Uni-Flash 和 Code Composer Studio 都将对 MSP-GANG 错误所使用的文件进行编程。

    此错误会影响我们的生产编程过程。

    RAM 大小是否保留在可编辑文件中的某个位置?

    十六进制编辑是可以接受的。

    如何为此工具提供实际的技术支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我已经与拥有此工具的专家进行了接触。 请在本周结束前提供更新。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我已经与专家联系过、这是一个视觉错误、将在即将进行的更新中修复、它不应影响假设8K RAM 而非4个 MSP-GANG GUI 的使用过程。

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、RAM 大小的4096字节显示仅供参考。

    我太快、无法假设报告的错误与错误的 RAM 大小显示有关。

    实际错误是由启动时必须从 RAM 运行的代码段引起的、此代码段被标记为 Load=RAM、Run=RAM。

    链接器就是这样做的、MSP-GANG 抱怨代码位于 RAM 中而不是闪存中。

    将代码段更改为 Load=FRAM、Run=RAM 已删除错误。