This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:使用电流源时出现校准错误

Guru**** 2386920 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SERVER-PWR-MON, EVM430-I2040S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/800165/msp430i2040-calibration-error-in-using-current-source

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件:TIDM-SERVER-PWR-MONEVM430-I2040S

客户正在评估 TIDM-SERVER-PWR-MON 的演示板、并使用 TI GUI 进行校准。  

它们的电源是2通道直流输出:一个是电压源、另一个是电流源。  

当通过电压源输入时、GUI 电压校准正常、但当通过电流源输入时、GUI 电流校准异常、无论实际电流是多少、GUI 电流值始终显示大约0.8A。  

客户想知道 TI GUI 是否可以在使用电流源时接受校准操作?   如果没有、如何为他们提供校准建议方法?