This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249-EP:需要开发工具硬件板- Launchpad /评估板

Guru**** 2889090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1168504/msp430f249-ep-require-development-tool-hardware-board---launchpad-evaluation-board

器件型号:MSP430F249-EP
主题中讨论的其他器件:MSP430F249

您好,

      请查找给定器件型号的评估板和支持培训/软件资源:/www.digikey.in/en/products/detail/texas-instruments/MSP430F249MPMEP/1972350.

谢谢、

SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    您可以在 TI.com 中找到该资源:MSP430F249-EP ,也可以参阅 :MSP430F249

    至于软件资源、您可以参考:dev.ti.com、它包含 MSP430F249代码示例

    此致

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal Ye、

            对于给定的器件型号、您是否有评估/启动板?

            我还想知道 MSP430编译器和调试器的这个器件型号吗?  是 GNU GCC 还是 TI C/C++。 实际上、我们正在寻找与编译工具链兼容的 DO - 178C RTCA。

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    如果 TI.com 中没有 EVM 或 Launchpad、则意味着它不是公共资源、您可以询问您的供应商是否有。 此外、您还可以参考类似的 Launchpad 以及您可以将链接用作 参考的最小系统电路。

    对于编译器、MSP430支持 GCC (链接)和 TI C/C++。

    此致、

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

           TI C/C++编译器是专有编译器吗? 和 https://www.ti.com/tool/MSP-TS430PM64, CCS 中是否提供了该板来生成 BSP 和设备驱动程序?

    谢谢

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    是的、我们始终建议客户使用适用于 TI 产品的 TI C/C++编译器。 您可以参阅链接

    它也适用于 CCS 中的 MSP430F249、您可以尝试将 MSPFET 连接到 TS430PM64、或采用其他仿真器。 有关调试接口的更多详细信息、您可以在用户指南中获取支持。  

    此致、

    SAL