This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:eUSCI UART 模式、最大波特率

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/799193/msp430fr2153-eusci-uart-mode-max-baud-rate

器件型号:MSP430FR2153

您好!

 

我想确认 FR2153的 eUSCI UART 模式规格。

 

数据表指定 f_BITCLK 最大值为5MHz。

 

现在、我想实现具有24MHz BRCLK 的5M 波特率。

在这种情况下、UCBR=4、UCBRs=0xEE 看起来是良好的配置。

但该配置意味着混合(6MHz x 2clock)和(4.8MHz x 6 clock)。

8个时钟中的2个超过5MHz。 是否允许?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    它看起来适合您的配置。 我想向我们的发展团队确认您的问题和反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    如数据表所述、您应该配置波特率以确保 BITCLK 不会超过5MHz 的最大值。 这意味着、在您的情况下、TI 不保证6MHz 能够正常工作。