This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5328:USB-2-MDIO 固件源代码(用于 DP83TG720EVM-MC)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1169525/msp430f5328-usb-2-mdio-firmware-source-code-for-dp83tg720evm-mc

器件型号:MSP430F5328
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIODP83TG720EVM-MC

您好!  

我的客户使用 DP83TG720S 构建了自己的电路板、他希望使用 MSP430通过 MDIO 对 PHY 进行编程。 与 DP83TG720EVM-MC 上的方法相同。 USB-2-MDIO 固件是否也以源代码形式提供? 到目前为止、我只找到了二进制文件。  

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert  

    我们只能共享二进制版本、源代码仅供内部使用。

    此致、

    Alvaro