This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:IAR 十六进制加载程序

Guru**** 2964900 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/799118/msp430f67791a-iar-hex-loader

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、 EVM430-F6779、 UNIFLASH、 MSP-EXP430F5529LP

您好!

我有 EVM430-F6779板和 MSP430-F67791A 芯片、并具有 MSP-FET

我想将默认 IAR 代码十六进制闪存到 MSP430-F67791A 中。

我没有 IAR 嵌入式 IDE、是否有其他选项可以将十六进制加载到 MSP430-F67791A 中。

请尽快回复我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于其他社区成员、此问题是相关的、但与以下主题中的原始问题不同。

    CCS/EVM430-F6779:如何更改 EMDC 生成的默认波特率?

    对 EVM430-F6779上的固件进行编程的方法有很多、但我们在 EMDC 技术指南中仅提供了 CCS 下载和调试方法 、期望用户可以单步执行代码并熟悉代码。

    话虽如此、在 CCS 中、请随意将配置从调试更改为发布。 更重要的是、您可以使用 CCS 构建代码、然后以特定格式生成图像。 我建议使用 TI-TXT 格式。

    为此、请打开 CCS 项目属性窗口、导航至"CCS Build"、然后导航至"MSP430 Hex Utility"、确保选中"Enable MSP430 Hex Utility"复选框、然后转至"Output Format Options"并选择所需的格式、最好是 TI-TXT 格式。 然后、在底部单击"应用并关闭"以保存这些设置。 重新编译工程、TI-TXT 文件将位于 CCS 工程文件夹中的"Debug"文件夹中。

    您可以在某个位置复制此文件、并使用 UniFlash 或 Elprotronic 的 FET-Pro430 Lite 软件(两者均免费)通过 MSP-FET 调试器使用此文件对 EVM430-F6779进行编程。 编程期间、 如果您正在使用 MSP-EXP430F5529LP (EMDC HID 桥)、请确保未连接。

    对于 IAR 十六进制文件、我建议使用 Elprotronic 的 FET-Pro430 Lite 软件对 EVM 进行编程。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题。 这对我很有帮助。