This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:MSP‑EXP430FR4133

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/798663/msp430fr4133-msp-exp430fr4133

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR4133

您好:

  我有一 个 MSP-EXP430FR4133 LaunchPadTm开发套件,但 我无法安装它的驱动程序,我安装了 ccs9,我的操作系统是 Win7,当我用 USB 电缆将它连接到 PC 时,PC show 驱动程序未正确安装,请提供帮助,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否在 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 上下载了最新的驱动程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经下载了驱动程序文件(ti_msp430driver_setup_1_00_01_00.zip)并运行 ti 以安装驱动程序、但仍然显示 MSP 应用 UART 和 MSP 调试接口不正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    此处提供了一些解决方案:
    1.尝试使用其他 PC 验证 Launchpad 是否正常
    2.是否有其他 LaunchPad? 尝试使用其他 LaunchPad 来查看您的 PC USB 端口是否正常。
    3.更换其它 USB 导线以验证 USB 导线是否正常。