This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:ADC121C021EVM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121C021EVM, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/799235/msp-exp430f5529lp-adc121c021evm

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:ADC121C021EVM

您好!

I 订购2个 EVB:

ADC121C021EVM

MSP-EXP430F5529LP

我的目标是将它们连接在一起、将传感器连接到 ADC121C021EVM 输入-并使用 GUI 监控数据、请参阅图并进行一些测试。

我在您的网站上看到此选项可用、但我不知道如何执行。

我还需要此 EVM 的 GUI、固件和驱动程序- qnyone 能帮我获取它们吗?

并说明如何打开 GUI 并使用它?

谢谢

Oded

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oded、

    根据 ADC121C021EVM 用户指南、ADC 团队将提供该软件。 请在数据转换器论坛中提交新帖子