This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP-FET430UIF 提示错误:外部电压过低

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/799103/msp430f5438a-msp-fet430uif-prompt-error-external-voltage-too-low

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

您好!

我正在使用 MSP430F5438A、IAR V7.02和 MSP-FET430UIF 为微控制块开发软件、在过去几周中、仿真器很难建立通信、并且找不到建立通信来下载代码和调试、并提示错误消息"Fatal error: 外部电压过低1.3V"、电压几乎每次都不同、达到1.3V、0.8V。 0.69V、0V 等

我的控制块没有变化、使用先前下载的代码成功运行、我测试了控制块电压是否与以前一样正常、包括 JTAG 连接器的 VCC 引脚、仿真器是否断开? 有人能帮助指出问题吗?

谢谢!

此致!

HGQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HGQ、

    请仔细检查您的连接。

    此致、