请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF、
您好!
我正在使用 MSP430F5438A、IAR V7.02和 MSP-FET430UIF 为微控制块开发软件、在过去几周中、仿真器很难建立通信、并且找不到建立通信来下载代码和调试、并提示错误消息"Fatal error: 外部电压过低1.3V"、电压几乎每次都不同、达到1.3V、0.8V。 0.69V、0V 等
我的控制块没有变化、使用先前下载的代码成功运行、我测试了控制块电压是否与以前一样正常、包括 JTAG 连接器的 VCC 引脚、仿真器是否断开? 有人能帮助指出问题吗?
谢谢!
此致!
HGQ