This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619:捕捉输入基本代码

Guru**** 2926570 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/798810/msp430f2619-capture-input-base-code

器件型号:MSP430F2619

你好

在示例中、我找不到用于捕获数字信号的基本示例、例如测量其周期。

如果有任何问题、请参考

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有一个、可能有多个选择...
    这是一份关于在 MSP430上使用两个异步时钟生成随机数的应用报告。 但功能的核心是 MSP430定时器的捕获利用率。 请尝试一下。 www.ti.com/.../slaa338a.pdf
    如果您查看 PDF、第一页包含代码示例的链接。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C 中是否有任何示例代码而不是 ASM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    抱歉、没有意识到一个位于汇编器中。 在 TI Resource Explorer 中的 CCS 中、您可以找到具有 MSP430F2619的代码示例 MSP430x261x_fll_01.c、它利用计时器捕获功能实现了软件 FLL。
    还有第二个示例。

    此致
    Peter