This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:VCC 为3.3V 时的 VIH 电压电平

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/799019/msp430fr2311-vih-voltage-level-when-vcc-is-3-3v

器件型号:MSP430FR2311

您好!

我是否可以询问 MSP430FR2311的 VCC 是否为3.3V、VIH 是否按比例变化?

也就是说、VCC 为3.3V,最小值:1.485V  最大值:2.475V


如果2.5V 被视为 高电平?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yan、

    你是对的。