This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:ADC 和 FFT 示例

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/798521/ccs-msp430f5438a-adc-and-fft-example

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

有一组很好的使用 MSP 硬蜡的示例。

还有一个完整的示例、对 ADC 进行采样、然后根据测得的 ADC 值计算 FFT。

在 DSP 库中、只有一个具有仿真信号的示例。

我想知道、来自 ADC 的值是否具有正确的格式、以便可以直接从 DSP 库(例如 FFT)中处理它们。

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们在这里有 FFT 的示例(我们没有 ADC 的示例)文件:///C:/ti/msp/DSPLib_1_30_00_02/html/filter_ex1_fir_q15_8c-example.html。 在您获取该软件之前、请先在 www.ti.com/.../MSP-DSPLIB 上安装该软件
    如果您想使用 FFT、我建议您选择 MSP430FR5994更好。 由于 MSP430FR5994具有 LEA、因此 FFT 的速度更快、能耗更低。 我有一个有关 ADC 和 FFT 的示例。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    >如果 您想使用 FFT、我建议您选择 MSP430FR5994。 由于 MSP430FR5994 具有 LEA、因此 FFT 的速度更快、能耗更低。

    我看到了、但正如我所理解的、DSPLIB 也可以在没有 LEA 的情况下使用-对吧?

    >我有一个有关 ADC 和 FFT 的示例。

    如果您能与我分享、那就太棒了。 使用 ADC 的示例很好。

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../msp430fr599x_5F00_adc12_5F00_01.cHiPeter

    是的,DSPLIB 也可以在没有 LEA 的情况下使用。

    我可以为您共享此代码、但这只是一个非官方的个人测试代码。 此代码使用计时器来触发 ADC、ADC 触发 DMA。 当对足够的数据进行采样时、它将触发 FFT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我下载了代码并进行了一些修改、直到它对我有用。 准备好后、我将其发回。 也许其他人也可以使用它。