This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:CapTIvate 模块加电测试

Guru**** 2520400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/798290/msp430fr2512-captivate-module-power-up-test

器件型号:MSP430FR2512

您好!

MSP430是否在加电时提供任何内置诊断、以检测 CapTIvate 模块内部的故障情况(例如外部电容超出范围等)、或

CapTIvate 库是否提供可由应用程序监控的任何故障检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    这两种故障模式通常是开路或接地短路。 CapTIvate 通道上的短路将显示为"0"转换计数。 断路将导致"最大计数"错误、本质上是转换计数运行多达8192个计数、然后生成中断。 如果将最大计数设置为正常的"未触摸"转换计数值的2倍或3倍、则最大计数误差会在发生此情况时提前通知您。

    最简单的检查方法是在回调函数中注册系统中的每个传感器。 在回调中、您可以检查严重超出范围的值。 例如、假设您具有自电容按钮传感器、在未触摸时转换计数为250、在触摸时转换计数为200。 在正常运行的系统中、转换计数值几乎始终在该范围内。 请注意、随着温度的变化、转换计数会发生变化、但是系统会根据需要自动跟踪和校准。

    这是否有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、
    非常感谢您的回答。
    Ralph