This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-EP:闪存编程协议问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/798247/msp430f5438a-ep-flash-programming-protocol-question

器件型号:MSP430F5438A-EP

您好!

我想问您 、M430F5438A-EP 是否可以使用与 M430F5438A 相同的编程协议进行编程。 如果是、您能告诉我 M430F5438-EP 的器件 ID 吗?

提前感谢您。

BR、

弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frantisek、

    这两个器件是相同的、使用了相同的闪存编程。

    第92页列出了器件 ID、为0x0580

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水