This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:MSP430输出端口的噪声

Guru**** 2523060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/838549/msp430fr2155-noise-to-the-output-port-of-msp430

器件型号:MSP430FR2155

您好!

当在 MSP430的高输出期间输入噪声时、输出信号似乎暂时为低电平。
当噪声输入到 MSP430FR2155上的输出端口时、MSP430是否可能会显示某种行为?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您在引脚上施加了哪种噪声? 器件是否会因噪声而复位?

     输出信号暂时处于低电平多长时间?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢你的答复。

    >您在引脚上施加了哪种噪音? 器件是否会因噪声而复位?

    > 输出信号暂时处于低电平多长时间?

    我想是发射噪声。

    我使用 MSP430FR2155在开关电源的次级侧进行信号处理。

    当我输入脉宽为1us 的噪声时、每22ms 在交流线路和接地之间输入一次、

    MSP430FR2155 P3.3引脚的输出信号以 1秒的间隔暂时低电平、持续500ms。

    当这种现象发生时、RST 管脚和其他管脚保持稳定。

    因此 、我认为它会向 P3.3的信号线路发射噪声。

    P3.3直接连接到数字晶体管(NPN)的基极引脚、而100pF 旁路电容器在此之前立即连接。

    由于输出引脚上的噪声、是否存在这种行为?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您对我的问题是否有任何更新?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的一侧是否有 Launchpad 或目标板来重现此问题?

      噪声 的振幅是多少?

    您能否确保 MCU 是否会因噪声而复位?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    您对我的问题是否有任何更新?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢你的答复。

    >您的侧面是否有 Launchpad 或目标板来重现此问题?

    我无法在 EVM 上重现此问题、因为此问题发生在我的定制板上、无法更换。

    >  噪音 的振幅是多少?

    交流线路和接地之间用于测试的噪声 I 输入为2kV。

    >能否确定 MCU 是否会因噪音而复位?

    我想确认一下。

    能否告诉我确认 MCU 是否已重新销售?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 U-SK

    1#您是否意味着您已经在 Launchpad 上对其进行测试、但无法重现此问题?

    2# 您的意思是输入脉宽为1us 的噪声是每22ms 在2kV 和接地之间输入一次?

    3#以检查您的器件是否复位您在初始化代码中切换 GPIO

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢你的答复。

    我的问题已解决、因为设备处于复位状态。

    清除电力线中的噪音后、未出现此问题。

    此致、

    U-SK