This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5949:PMP40441

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40441, MSP430FR5949, TUSB422, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/843095/ccs-msp430fr5949-pmp40441

器件型号:MSP430FR5949
主题中讨论的其他器件:PMP40441TUSB422MSP432P401RBQ25713BQ34Z950

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们需要 PMP40441软件中的支持(我们通过美国客户直接从 TI 购买)、

  1. PMP40441 software.zip
    1. 提取了 PMP40441 software.zip
    2.  它在文件夹中的不同位置有4个项目文件(请参见图1)
    3. 我们在 MSP430fr5949中工作、为什么您提供了四个项目文件?  
    4. 即使这些项目文件在编译时也会出现更多错误、
    5. 在四个项目文件中、这是我们可以用于应用的正确文件(我们使用的是 msp430fr5949)
  2. 有两个主文件、因此我必须使用哪一个主文件
    1. 一个主文件位于 PMP40441下
    2. 另一个主文件位于 TUSB422_MSP432P401R 下
  3. 因此、请指导我为我们基于 msp430fr5949的项目打开正确的项目文件;否则、请为我提供一个新的正确无错误文件来运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的项目是 src\app\DRP\ccs、如下所示。 我不知道您的计算机中为什么有如此多的项目、您可以尝试将 Pmp40441文件夹移动到"andbox"文件夹下、并从以下目录导入正确的 CCS 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、图片无法显示、请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片无法粘贴、 请参阅随附的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅正确的页面、下载正确 的 Pmp40441 项目文件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 C 语言中:"沙盒"不可用、因此我必须创建它、我是 TI 的初学者、请为我提供扩展支持、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我设法设法构建了、但是您能给我提供 p[icture 中未定义参数的定义吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="chandrasekaran Vadivel"]

    您好、为什么会收到此错误#ERROR "UART option not supported (不支持 UART 选项)"

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    也许您仍然导入了错误的项目、请尝试以下步骤:
    1.在 C 盘中创建一个名为'andbox'的文件夹。
    2.解压 Sandbox 文件夹下的文件。
    3.打开 CCS,选择 Project->Import CCS Project,然后在我昨天发送的图片中选择目录和正确的项目名称。
    4.选择 Project->Build Project。

    您可以在项目资源管理器中看到正确的文件并按如下方式生成结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请告诉我这个链接、我可以在其中下载正确的项目文件(PMP40441)、这样问题就可以得到解决。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/tool/PMP40441

    在上一页中、PMP40441项目文件不可用、然后我可以从其中下载该文件、请告诉我、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我获得了如下编译输出、为什么要生成它、这些许多未引用的声明?声明文件在哪里、您可以发送声明文件、或者我没有选择正确的项目文件夹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是控制台输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CCS 中开始执行新项目时、必须执行此操作才能将源文件保存在中

    C:沙盒\

    ????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      在 TI 工作是马角、环境太差、不方便用户、但从 TI 获得支持非常非常困难、我不知道为什么、为什么 TI 人在使用这种巨大的间谍软件; 这是我的善意请求、如果有人想在 TI 开展业务、请放弃、如果没有、您的业务将被整个 电子行业所困扰。我已经发布了很多命令、但尚未解决。 没有人在 TI 提供支持、最糟糕的公司是 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您拥有的 ZIP 文件与我的相同、或者尝试附加的 ZIP 文件。

    如果此文件仍然无法正常工作、则需要固件工程师支持编译 问题。 但中国的10月1日至10月7日是休假日,8日以后可能会推迟答复。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    e2e.ti.com/.../PMP40441-Software.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、等待您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送链接以下载 PMP40441产品用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将下载 PMP40441用户指南的链接发送给我

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅我可以下载的 DQ 总线驱动程序文件的页面

    1.查找设备的地址

    从从器件读取数据和向从器件写入数据

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 src\app\DRP\ccs 下的项目

    我想您还可以获得最新版本、以解决配置中与路径相关的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我手动创建了 C:\Sandbox\pmp40441、

    现在没有错误;希望它没有问题。

    请参阅此页面;我可以在其中下载 DQ (单线)总线驱动程序软件、也可以参阅下载 PMP40441用户指南的链接。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    或者、请找到附加的 zip 文件、以解决与路径相关的问题。

    此设计不使用 DQ 总线。

    您可以在 http://www.ti.com/tool/PMP40441中找到硬件文件、没有用户指南、而是测试结果。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../0312.Pmp40441-Software.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此设计不使用 DQ 总线、但我们实施的是自定义工程、而不是使用 I2C 读取存储器、而是通过 DQ 总线进行读取、因此请参阅我下载 DQ 驱动器总线。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 DQ 总线、但我想如果您想使用 DQ 通信、IC 中至少应该有内部 DQ 接口、例如 BQ34Z950。 在此设计中、BQ25713中只有 I2C、MCU 中没有 DQ 选项。 它不能由 DQ 总线读取。