This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:将 MSP430G2553 LaunchPad 移植到 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-EXP430F5529LP, MSP430F5529, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/842033/msp-exp430f5529lp-porting-msp430g2553-launchpad-to-msp-exp430f5529lp-launchpad

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553MSP430F5529DLP-7970ABP

您好!

我正在尝试此演示: 使用 TRF7970A 进行 MIFARE DESFire EV1 AES 身份验证

问题在于我有 一个 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad、而不是应用报告(MSP430G2553)中描述的旧版本。

是否有任何现有固件可用于 MSP-EXP430F5529LP?  如果不是、我确切需要按顺序更改什么

为了针对 MSP-EXP430F5529LP 进行正确编译?  

我正在使用 Code Composer Studio (版本:9.1.0.00010)。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilmer、

    我查看了以下应用报告、主要介绍了如何使用 MSP430G2553连接到 DLP-7970ABP。 我们提供的代码示例目标板是 MSP430G2553、它仅使用 SPI、UART 和通用 I/O 端口资源。 如果要使用 MSP430F5529替代 MSP430G2553、则需要检查 MCU 和 DLP-7970之间的连接、 同时修改程序以适应 F5529、主要修改 SPI、UART、UCS、I/O 和其他模块的初始化配置程序

    一些网站链接可能对您有用:

    http://www.ti.com/tool/DLP-7970ABP?keyMatch=DLP-7970ABP&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number

    https://dev.ti.com/bpchecker/#/

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMoISe9HjGFS4oq0H2Em6A__IOGqZri__LATEST

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我已经成功地重新配置了所有需要更新的内容、以便适用于较新的电路板(MSP430F5529LP)。 不过、我遇到了另一个问题。

    对于 AES_Encryption 库(AES_Encryption.lib)、我遇到了不兼容的目标文件错误。 我知道源代码不会公开用于此库。 在 MSP430上完成此工作是否有任何问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilmer、

    我检查了以下库文件(AES_Encryption.lib)、它应该适用于任何 MCU。 在 F5529项目中、它应该可用。

    您能否提供有关您遇到的此错误的一些详细信息?

    或者、您能否提供修改后的项目?

    如果 您不方便在 E2E 社区中发帖、您可以通过私人消息的形式与我联系。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilmer、

    我很长时间没有收到您的反馈。 您现在的进展如何?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉;我成功获得了一个适用于开发的库版本。 主板: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/p/843324/3123716#3123716

    我已成功对 MIFARE DESFire EV1卡进行正确的身份验证、写入和读取。 我现在正在与 EV2卡进行通信。

    感谢你的帮助