This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:是否有采用 C 语言实现 FFT/FI/IIR 滤波器的微控制器/ Evolution 板/ Launchpad?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/842792/msp430fr5994-is-there-any-micro-controller-evolution-board-launchpad-which-has-implemented-fft-fir-iir-filter-in-c-language

器件型号:MSP430FR5994

尊敬的先生:

我使用的是 MSP430FR5994的 Launchpad。 现在、我已经看到示例 BOOSTXL_AUDIO 项目 、它以汇编语言实现了 FFT。 是否有任何 LaunchPad/Evolution 板已在 C 语言中实现 FFT? 正在寻找您的建议

谢谢、此致、

Krunal Desai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    请查看 DSP 库包(TIDCC06B)、例如、在 MSP430FR5994登录页面  上、它也是我们 CCS TI Resource Explorer 环境的一部分。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复。  您已在回复中附上未打开的 pdf。 我对很少的 API 有疑问、

    1) 1)我已下载 Benchmark Q15_CFFT_Fixed_256项目。 在示例代码中、  MSP_cmplx_FFT_fixed_Q15 (&fftParams、input); 此 API 正在使用。  

    使用此 API、它们将应用256个样本 FFT 算法。 我是对的吗? 我只需要放置参数输入和输入数据。  

    同样、我们可以为 FFT 算法应用512和128点样本。  我是对的吗?

    请提供您的建议。

    谢谢、此致、

    Krunal Desai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    很抱歉、链接断开。 这可能是因为它直接导致下载 zip 文件。 这就是我将您指向器件主页的原因

    您可以在其中轻松找到 TIDCC06B 标签下的封装。

    您还可以在 CCS TI Resource Explorer 中找到相同的软件包、请在此处查看屏幕截图。

    略高于示例项目、您还可以找到 DSP 库的文档、包括有关 LEA 的详细信息。

    但愿这有所帮助。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    您要求 FFT 上的"C 代码";我在这里的建议不是这样。 我这样说有几个原因。 C 语言不是以高效方式对 FFT 进行编码的语言。

    原因如下:

    C 没有本机复数;您需要使用实部和虚部定义结构;但这些通常是通过引用而不是通过值传递的。 所有这些都会使事情变得更慢

    C 也没有本机复数算术;对于 ADD、SUB、MPY、您需要具有小函数 (可能是内联类型);有点快、但不易读。 用于相同操作的更多时钟...

    C 处理整数算术;小数的概念相当不寻常;一个小数 MPY 运算的结果需要从一个较大的数字类型中提取(430具有一个原生形式)。

    - C 没有位反转指针的概念(位反转进位传播地址算术)。

    我建议在这里使用一些已经在心理上被消化过且易于使用的东西。。 除非您想了解 FFT 内部的美丽(因此我建议使用 Google 和 Wikipedia)。

    只是 FFT 基本函数之一"蝶形计算操作"的一些基准测试数据。

    支持 LEA 的 MSP430采用8个周期/蝶形计算;采用汇编语言的 MSP430采用81个周期/蝶形计算;可读 C 代码设计的编译周期数不超过380个周期/蝶形计算。  

    这是我的50cts。

    祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    我认为您的问题已经得到充分回答、否则请告知我们。 非常感谢。

    此致

    Peter