请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-FET 早上好、
我查看了论坛、但可以得到答案。
我订购了3个新的 MSP FET (黑色的)并将它们连接在一起。 它们被识别为一个 COM 端口、一切都很好。
我尝试通过 MSP430闪存器使用它们;它们重新启动、现在不显示为 COM 端口、而是显示为具有 VID 2047和 PID 0204的 HID。
所有3个新编程器都存在相同的问题。
请帮助。
谢谢你