This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:LCD 上的 Ito 触摸开关由电池供电。

Guru**** 2518260 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/841952/msp430fr2512-ito-touch-switch-on-lcd-powered-by-battery

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-FR2633

你好。

我将使用 电池应用在 LCD 上产生 ITO 触摸开关。

我想尽量减小 PCB 尺寸。

(PCB:安装了 MSP430和外设电路的电路板)

电池应用和 ITO 似乎是降低灵敏度的一个因素。

PCB 和接地层尺寸越大、灵敏度越高。

您能否告诉我在上述条件下正常工作所需的最小 PCB 尺寸?

如果您需要详细的设计信息、我希望通过私人消息与您联系。

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您浏览  我们 电容式触控解决方案的 CapTIvate 技术指南、其中包含一些问题提示。 之后、如果有任何进一步的问题或疑问、请随时返回。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢你的答复。

    我阅读了 CapTIvate 技术指南。

    我根据以下 URL 理解以下要点。

     ・如果电容式应用使用 ITO 传感器和电池电源、灵敏度会降低

     ・PCB 和接地层越大,灵敏度越高。

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_design_guide.html

    但我不知道要使 PCB 正常工作所需的最小 PCB 尺寸。

    首选的 PCB 尺寸是多少、尤其是在使用电池运行和使用 ITO 传感器时?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    我们建议按钮的尺寸至少为8mm *8mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    感谢你的答复。

    我不想知道按钮的尺寸、而是所需的 PCB 最小尺寸。

    我将使用 ITO 实现触摸传感器布局。

    因此 PCB 不包含传感器电极。( 它类似于 CAPTIVATE-FR2633 EVM)

    通过电池和 ITO 传感器供电似乎会降低灵敏度、

    因此、我认为需要较大的接地平面和 PCB。

    但我想尽量减小 PCB 尺寸。

    您能为我提供有关所需最小 PCB 尺寸的建议吗?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    您的传感器尺寸是多少?

    您可以将电路板布局为尽可能小的尺寸。 接地平面可以放置在其他位置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    感谢你的答复。

    >您的传感器尺寸是多少?

    传感器尺寸为16mm x 20mm (每按钮1个)。

    >并且可以将接地层放置在其他位置。

    例如、我可以将接地平面放置在何处?

    如果我只能放置具有 PCB 层叠的接地层、所需的最小尺寸是多少?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    按钮大小正常。

    通常、我们不会在 ITO 玻璃上放置接地层。 正如您说过的、系统中应该有另一个 PCB。 该 PCB 上不需要最小的接地覆铜尺寸。 正常的接地灌流应该正常。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    感谢你的答复。

    与 PCB 类似、接地层的尺寸计划为74mm x 74mm。

    您认为它工作正常吗?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    是的、我认为是这样。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    感谢你的答复。

    我知道。

    U-SK