This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:选择用于新开发的控制器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3S6965, MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/843354/msp432e411y-selecting-controller-for-new-development

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件:LM3S6965

我们是电子仪器制造公司
我们目前在产品中使用的是德州 LM3S6965控制器。
我们将使用 MSP432E411Y 进行我们所需的设计、因为我们需要片上以太网

请告诉我们该控制器是否适用于我们的新设计

另外、让我们了解一下控制器的生命周期

此致、
Anushka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。  我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    从以太网的角度来看、这两款器件支持相同的以太网标准。 但是、我建议比较数据表以满足任何其他所需的功能要求。  

    谢谢、

    Alexis