This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401V:MSP432固件与 CC3200/CC3220的 OTA 更新。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/839440/msp432p401v-ota-update-of-msp432-firmware-with-cc3200-cc3220

器件型号:MSP432P401V

大家好、

我正在从事一个项目、其中有2个单独的器件 MSP432P4和 CC32xx (CC3200/CC3220)、它们运行不同的主机应用程序。 我能够以 OTA 方式更新 CC32xx 的固件。

是否可以使用 CC32xx 以 OTA 方式更新 MSP432器件的固件? 如果是、如何部署?

请提供任何帮助。

此致、

Keshav Aggrarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshav、

    我认为这些相关主题对您有所帮助:  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/740343 

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/684725?MSP432P401R-Over-the-Air-Download-Firmware-Update-with-ESP-wifi-module 

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    您共享的第一个链接用于通过蓝牙进行 OTA。 但我正在寻找通过 Wi-Fi 进行更新的方法。

    在第二个链接中、OTA 由 CC3120 (即 NWP)执行、但我的问题是如何使用 CC3200/CC3220在 MSP432上获取 OTA。

    谢谢、

    Keshav Aggrarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshav、

    MSP432和 CC3220之间的接口是什么?

    CC3220可以在 Wi-Fi OTA 映像中以用户文件的形式获取新的 MSP432映像。 成功完成 Wi-Fi OTA 后、MSP432映像将存储在 CC3220文件系统中。

    然后、MSP432可以读取内容(如果您使用 AT_CMD 接口、则可以通过文件系统读取来实现、否则通过专用 API)并在 MSP432端触发更新(与通过 BT 下载映像时定义的过程相同)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    接口将是 UART。

    2.您正在讨论什么 at_CMD 接口? CC3200中是否提供了该器件?

    谢谢、

    Keshav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cc3220支持 AT CMD。 它可以移植回 CC3200 (但这不在我们的发展蓝图中)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我会尝试一下。

    嗯、感谢您的支持。

    BR、

    Keshav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    现在、我可以通过 UART 从 CC3200获取固件文件。 您能为我提供如何将该文件设置为 MSP432的新固件映像的指南吗?

    谢谢、

    Keshav Aggrarwal