This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPWARE:有关 MSP430上 USSLib 的问题

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/842778/mspware-question-about-usslib-on-msp430

器件型号:MSPWARE

大家好、

我不熟悉 MSP430、在使用 USSLib 进行开发时有几个问题。

(1)     是否有关于计算 AbsTOF 中使用的希尔伯特·希尔伯特·罗茨·洛贝奥的算法的详细信息? 我尝试将其谷歌搜索、但回复似乎没有用处。

(2)是否可以应用 USSLib 的源代码? 如果可能、我想研究一下、我保证它只能用于教育。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将检查您的问题并在稍后答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simi、

    有关波瓣算法的详细信息、请参见适用于 MSP43FR6043的 TI 水设计文档。 有关 Hilbert Wide 算法的详细信息、请参阅 适用于 MSP43FR6043的 GAS TI 设计文档。  Hilbert 算法与 HilbertWide 类似、但激励信号和接收信号之间的相关性不会被传导。 Lobe 和 Lobe Wide 算法之间存在类似的关系。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    感谢您的回复、但我对您的回答有点困惑。  励磁信号和接收到的信号之间的相关性用于 dTOF 计算、对吧? 但 Hilbert 和 HilbertWide 算法用于计算 absToF。 "Hilbert 算法与 HilbertWide 类似、但激励信号和接收信号之间的相关性不会被传导。" 这意味着什么?

    此外、我没有找到 任何文档描述 了气体 TI 设计中的希尔伯特宽算法。 您能 推荐一个吗?

    重新分级

    SIMO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simi、

    通过计算接收到的上行信号和接收到的下行信号之间的相关性、可计算 DeltaToF。 希尔伯特算法获取接收到的信号的包络、并找到超出包络的阈值(以信号峰值幅度的百分比表示)。  Hilbert Wide 算法的工作方式类似、但它不是作用于接收信号的包络、而是在接收信号与用于传输该信号的激励模式(即二进制)之间相关性的包络上找到阈值交叉点。

    遗憾的是、我们现在还没有清楚地记录 Hilbert Wide 算法。  我们计划在不久的将来对此进行更改。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    非常感谢。 你的答案解决了我的问题。  

    重新分级

    SIMO