This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:MSP-FET430UIF

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/842875/msp-fet430uif-msp-fet430uif

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件: MSP430F1611

您好!

我将 MSP-FET430UIF 编程器与 IAR IDE 和 MSP430F1611控制器配合使用。 我正在尝试使用程序员的反向通道 UART 将命令从我的 PC 发送到控制器。

是否有人可以指导我使用 IAR 和 MSP-FET430UIF 编程器反向通道 UART 从 PC 发送命令/字符的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    我不熟悉 IAR 中终端功能的潜在特性。 如果 IAR IDE 中内置了类似的内容、您需要联系 IAR 支持。

    您可以使用和外部终端程序来选择 MSP430 UART 反向通道 COM 端口、这一点非常简单。

    本主题已涉及相当多的 E2E 流量。

    请检查更多

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    根据您的假设、您的问题已得到充分回答、我将关闭此主题。

    此致

    Peter