This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:交换建议

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132, MSP430F2272, MSP430G2755, MSP430F2274, MSP430G2544, MSP430G2744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/841976/msp430f2132-exchange-proposal

器件型号:MSP430F2132
主题中讨论的其他器件: MSP430F2272MSP430G2755MSP430F2274MSP430G2544MSP430G2744

我们目前在项目中使用 MSP430F2132。

我们现在有更多的功能可供实现、我们希望需要更多的闪存(16KB)和更多的 SRAM (1KB)。

由于我们不想完全重写软件、因此替换的外设应该与 MSP430F2132具有相同的外设、但它不必与引脚兼容、因为我们还将开发一个新的 PCB。

您可以向我们推荐哪款 MSP430?

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    我建议您使用 MSP430F2272/74。 从技术上讲、这肯定来自于参数、特性和模块、这是具有32kB 存储器的最接近的器件、因此应该意味着最少的迁移工作。

    另一种选择可能是 MSP430G2544的 MSP430G2xx 系列(成本更低)或 MSP430G2755。 这些器件具有与 F2xx 基本相同的架构和特性、但与 MSP430F2xx 相比、规格和测试有所减少! 迁移仍应像 MSP430F2272一样简单。 MSP430F2272的缺失点是比较器。 MSP430F2274提供2个运算放大器、虽然不提供比较器中断、但也可将其用作比较器。 这将需要将 OPA 输出馈送到 GPIO 或计时器捕捉输入。 OPA 输出和 GPIO 输入中断可在同一引脚上同时激活。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    MSP430G2744类型似乎适合我们未来的应用。
    在这种情况下、MSP430G2744的缺失比较器不是问题、因为我们无论如何都不使用该外设。

    "精简规格"可能是指缺少比较器和功耗略高。 我是否可能错过了规格中的任何其他差异?

    "减少测试"是什么意思?
    谢谢、Alen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    没有关于精简技术规格的声明与缺失的比较器无关。 它实际上是一组精简的指定参数。 其背景是生产测试对成本的影响。 生产测试时间意味着成本。 与 MSP430F2xx 相比、MSP430G2xx 的成本应更低。 降低的测试成本是其中的主要部分。  

    我将为您提供两个器件的一个示例、这可能使您能够在整个数据表中看到它。

    例如、有功电流 MSP430F2132

    与 G2744工作电流规格进行比较

    如您所见、指定参数集显著减少。 请记住、只有数据表中指定的内容才能通过生产测试得到保证。 当然、与 MSP430G2xx 相比、您可以假设 MSP430F2xx 与 MSP430G2xx 具有相同或非常相似的性能、因为它具有相同的架构、并且在大多数情况下具有相同的模块设计。 但在生产测试和测试参数数量方面、对于 MSP430G2xx、测试参数集是有限的。 因此、尤其是在性能边缘使用这些器件时、如果需要数据表中未指定的参数、则需要注意潜在的过程变化。

    我希望这能让您更好地理解。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    假设您的问题已得到充分解决、我将关闭该主题。

    此致

    Peter