This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:Uniflash 工具按 Generate Package 方法显示微控制器名称

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/843377/msp430fr5994-uniflash-tool-is-displaying-microcontroller-name-by-generate-package-method

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在使用 Uniflash 工具生成 one_time_setup.bat 和 dslite.bat 文件、以便在不安装任何软件的情况下对我的器件进行编程。

我的问题是、如果我在命令行界面中执行这些文件、我的控制器标识将显示在调试日志中。 我不想显示这些文件名、我该怎么做?  

有人能不能说如何执行这些文件而不显示调试日志。

谢谢、此致

Haricharan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您使用什么命令?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果您使用的是不带参数的 dslite.bat、则只需在文件中注释以下行即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的快速回答、我将尝试此操作并进行测试。

    谢谢、此致

    Haricharan