This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5514:关于 BSL6勘误表

Guru**** 2893190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/836876/msp430f5514-about-bsl6-errata

器件型号:MSP430F5514

您好!

 

关于 MSP430F5514勘误表上的 BSL6 (USB 挂起/复位)、我的客户正在提出一个问题。

 

(问题)

如果发生此故障、是否有可能在 USB BSL 上访问密码失败?

它们在运行 USB_BSL_GUI.exe 时面临问题、有时内部闪存会重写到所有 x0FF。

(他们认为此问题是由于密码访问失败而导致的。)

可能的原因之一是、您认为 BSL6勘误表中是否存在可能的错误?

(他们使用的核心版本是 H。)

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F5514中的 BTW、USB BSL 存储在闪存存储器中、可以更新到最后一个版本(我猜已清除勘误表)。 此外、存储在器件闪存中的 USB BSL 仅用于将新的 BSL (作为 USB_BSL_GUI 应用程序的一部分分发并命名为* RAM * BSL*)下载到从那里执行并用于所有命令的 RAM。 这个也可以更新为最后一个版本(我猜已清除勘误表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    客户是否在其应用程序代码中使用了 USB?  不使用 USB BSL 的应用不受 BSL6的影响。

    此外、该问题还在于器件不响应 USB 主机不更改存储器数据。

    每次下载映像时都会出现此问题吗?(我尝试了 USB_BSL_GUI.exe、我的一侧是 msp430f5514、这是可以的)

    让他们尝试脚本(http://www.ti.com/lit/ug/slau655f/slau655f.pdf)或 python GUI (我在线程 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/835684)?中提到过它)

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢你的答复。

    我的客户正在使用 USB BSL 进行固件更新。
    (MSP430 USB 固件升级示例:USB_BSL_GUI.exe)
    他们的问题是、当运行 USB_BSL_GUI.exe 时、有时密码访问失败、并有原因。
    他们担心此勘误表是可能的原因之一、但他们不确定此勘误表是否受影响。 他们询问您的意见或看法。
    关于基于 Python 的 GUI、
    这是否意味着 USB_BSL_GUI (MSP430 USB 固件升级示例)?

    此致、
    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您没有回答我的问题:客户是否在其应用程序代码中使用 USB?  

    对于 BSL6、他们可以使用高于 H 的器件版本来解决此问题。 或 Zrno Soli 所说的将 BSL 代码更新为最新代码。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     

    感谢你的答复。

     

    这是否意味着我的客户在其应用程序代码中是否使用除 BSL 之外的 USB?

    如果是、它们在其应用程序代码中仅将 USB 用于 USB BSL。

    它们的应用代码是用于 LED 信号灯的 LED 图形编辑器。

    用户编辑的 LED 图形数据会合并到 MSP430固件中、

    并通过 USB BSL 写入 MSP430。

    它们的应用代码基于 USB_BSL_GUI (MSP430 USB 固件升级示例)。

     

    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这听起来与 BSL6无关。

     您能否检查 MSP430的电源。 您是否有客户电路板的原理图?

    客户的 MCLK 工作频率是多少?

    我建议客户使用 BSL 执行 BSL 脚本程序来执行此操作。  

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     

    很抱歉耽误你的时间。

    我通知了我的客户您的答案、他们将检查 您提到的这些要点和建议。

    我将关闭此主题。

    非常感谢!

     

    此致、

    TAO_2199