This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6747:SD24输入断开

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/841855/msp430f6747-sd24-input-disconnection

器件型号:MSP430F6747

您好!

我的客户对 MSP430F6747中的 SD24有疑问。

下面是客户系统 SD24输入的等效电路。
图的右侧是 MSP430输入(C6和 C8连接到差分 AIN 引脚)。
左侧是电流传感器(L7和 L8)。



假设 L8和 R8之间的导线断开、SD24输入值与正常情况相比会发生什么情况?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tashiro、  

    我将查看此帖子、并将很快向您提供反馈。  

    此致、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tashiro、  

    在等效原理图中、它是 AIN 引脚的差分输入。 AIN-引脚的输入应大于技术规格最小值-1V。  

    AIN+和 AIN-的输入电压是对称的。 如果 L8和 R8断开连接、则只有 AIN+具有电压输入。 AIN-输入电压应为0V。 因此 ADC 转换结果应该是正常情况的一半。  

    此致、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    感谢您的回答。

    如果 AIN-焊盘断开连接、这是否相同?
    (在本例中、AIN-输入悬空。)

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tashiro、  

    是的。  

    此致、  

    Lixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tashiro、  

    是否有任何更新?  

    如果我的评论对解决您的问题很有帮助、 请单击 此已解决我的问题  按钮以关闭此主题。   

    此致、  

    Lixin