This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-BPM:站点支持论坛

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BPM, MSP430F6638, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/843153/ccs-tidm-bpm-site-support-forum

器件型号:TIDM-BPM
主题中讨论的其他器件: MSP430F6638MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已通过电子邮件联系了您的一位同事、他建议我通过在 E2E 上发帖联系 TI 的 MCU 团队、因此 TI 工程师将更乐于助人、并将提供有关我们请求的更多详细信息。
因此,我们基本上是一所总部设在日内瓦(瑞士)的名为 HEPIA 的大学,我们对 TIDM-BPM 器件感兴趣;我们有两个问题:

1) 1)第一个问题是 集成在 TIDM-BPM 器件中的 MSP430F6638 MCU 之间的调试连接。 是否有任何连接方案显示应将 MCU 的哪些引脚连接到 MSP-FET 调试器附带的14导体电缆? 我已经查看了 MSP430硬件工具 PDF、但我们发现了很多信息、并且我们仍然不知道我们必须连接到 MSP-FET 调试器的调试连接器的 MSP430F's 引脚。 因此、我们在这一点上确实需要一些帮助 、尤其是因为调试连接通常是错误的来源。

2) 2)第二个问题涉及为 TIDM-BPM 器件提供的源代码。 我们已下载 CCS IDE 以及源代码 zip 文件、并注意到未提供最重要的库"msp430f6638.h"。 是否可以提供此头文件? 这将对我们理解计划大有帮助。 SPI 头文件和 ADC 头文件也是如此、因为我们认为所有库都没有提供、这对于我们的程序理解而言是一个真正的问题、如果我们想要修改程序或编写一个新的库、 如果没有所有这些库(头文件)、我们将非常困难。  

非常感谢。

Mike Jaber

HEPIA 瑞士日内瓦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    1.有关第一个问题、请参阅调试器用户指南第5.6.5章 http://www.ti.com/lit/ug/slau647m/slau647m.pdf 

    您可以通过 TIDM-BPM  板中的连接器 H1使用 SBW。

    2.您可以 在  \ti\ccs901\ccs\ccs_base\msp430\include 中找到"msp430f6638.h"的源代码  

    我认为您可以通过按住 Ctrl 并左键单击该文件来轻松找到该文件、在 CCS 中也很有用。

    此致

    Gary