This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLASH:从命令行.ccxml 在多个 MSP-FET 之间进行选择

Guru**** 2608175 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/839991/ccs-uniflash-selecting-between-multiple-msp-fets-from-command-line-ccxml

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我希望设置一台 PC、该 PC 将从命令行/.bat 文件运行 Uniflash、以对多达4个不同的 MSP430进行编程、每个 MSP430都连接到自己的 MSP-FET 调试器。 我参考了下面的两个链接、但没有找到有关如何执行此操作的足够具体信息。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/UniFlash_v4_Quick_Guide#Erase_the_device_and_other_settings_and_utilities

https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/531036?Selecting-from-Multiple-XDS100v3-emulators-on-the-command-line

从 Uniflash GUI 生成配置.ccxml 文件时、这些是唯一的选择、但没有说明如何将这些文件映射到 Windows 设备管理器中标识的物理 COM 端口。

这会生成以下.ccxml。















如何指示 Uniflash 选择要刷写的特定 MSP-FET? 此外、Uniflash GUI 仅提供 TI MSP430 USB1、TI MSP430 USB2和 TI MSP430 USB3。 仅将多达3个 MSP-FET 连接到一台 PC 是否存在软件限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    让我看看我是否可以深入了解这方面的一些信息。

    很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    我已联系我们的开发工具组、他们说目前支持的 MSP-FET 器件数量限制为3个。  我正在等待您的其他问题再次解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 是否有任何计划提高这一比例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    有人告诉我、计划增加受支持器件的数量、但可能直到2020年第1季度才会发生。

    现在、关于 COM 端口分配、他们说 COM 端口会在连接每个 MSP-FET 且 COM 端口号由 Windows 分配时出现、而不是他们可以检测或控制的端口、具体取决于 USB 的枚举方式。  它们还通过 Windows 注册表指示有一些有关器件的低级信息、但没有任何特定信息可用于关联"Application UART"或"Debug Interface"。  因此、这里似乎没有太多可以做的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您的问题已经得到解决。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。