Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253
尊敬的 TI 团队:
我们有一个使用 MSP430AFE253的设计。 但我们遇到了一个奇怪的 POR 复位问题,因为 MCU 偶尔无法正确复位自身,从而使其无法运行固件应用程序。 但是、当我们观察到 MCU 复位故障后立即将 RST 引脚物理接地短路时、MCU 会再次恢复工作。 我在下面提供了信息供您参考。 请仔细查看我们的设计并检查是否有任何可能导致我们遇到复位问题的原因? 非常感谢你的帮助。
1) 1) 图1 -原理图设计、
2) 2)图2 - MCU_VCC/RST 引脚的波形捕获
3) 3)图3 -晶体输出的波形捕获。
4) 4)晶体数据表
此致、
Peter
图1:MSP430AFE253原理图
图2:示波器捕获- MCU-VCC (橙色)/MCU-RST (蓝色)
图3:晶体输出(橙色)