This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:有关 MSP430上 USSLib 的问题

Guru**** 2530880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/842497/msp430fr6047-question-about-usslib-on-msp430

器件型号:MSP430FR6047

大家好、

我不熟悉 MSP430、在使用 USSLib 进行开发时有几个问题。

(1)     是否有关于计算 AbsTOF 中使用的希尔伯特·希尔伯特·罗茨·洛贝奥的算法的详细信息? 我尝试将其谷歌搜索、但回复似乎没有用处。

(2)是否可以应用 USSLib 的源代码? 如果可能、我想研究一下、我保证它只能用于教育。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simi、

    USSLib 执行的水算法的描述可在最新的 TI 设计文档中找到:

    http://www.ti.com/tool/TIDM-02005

    USSLib 的源代码不可用。 该库仅作为可链接库可用。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo

    感谢您的回复、我阅读了您提到的文档。 实现的算法似乎是罗茨或 lobeWide、是否有一些文档讨论了希尔伯特或希尔伯特 Wide? 宽名称算法与无名称算法之间有何区别?

    此致、

    SIMO