请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我正在寻找一款具有成本效益的控制器、此控制器能够驱动分辨率大于或等于640*480像素的 TFT-LCD 显示屏。此器件还需要其它外设、如 SPI、I2C、UART、tc。主要需要100个或更多引脚的 IC、 最好采用 LQFP 封装。由于 PCB 层限制、BGA IC 未被考虑在内。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找一款具有成本效益的控制器、此控制器能够驱动分辨率大于或等于640*480像素的 TFT-LCD 显示屏。此器件还需要其它外设、如 SPI、I2C、UART、tc。主要需要100个或更多引脚的 IC、 最好采用 LQFP 封装。由于 PCB 层限制、BGA IC 未被考虑在内。