This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989-EP:需要有关上述 P/N 的一些技术信息

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/842643/msp430fr5989-ep-need-some-technical-information-for-the-mentioned-p-n

器件型号:MSP430FR5989-EP
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5989

您好!

我需要部件号的信息  所附图像中提到的 MSP430FR5989。 我甚至在数据表中也没有获得该信息。 因此、请提供所有信息。

 -EP  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    我不确定您请求的这些参数如何应用于此器件的运行。

    这些问题似乎是终端系统的用例、而不是器件操作的要求。

    此设备没有电池。

    如果您对本设备的使用有疑问、请回复。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水