This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:计时

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/842604/msp430fr5969-sp-clocking

器件型号:MSP430FR5969-SP

团队、

我们正在尝试确定是只能使用内部 VLO,还是需要使用外部振荡器计时。 我们对此有几个问题:

  • 如果我们没有严格的时序要求、那么我们是否应该仅使用内部振荡器就好?
  • 我们是否需要使用频率更高的外部振荡器进行 JTAG 编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这两种情况下、您都不需要外部振荡器。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水