This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2617:MSP430F2617

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8846, MSP430F2617, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/842477/ccs-msp430f2617-msp430f2617

器件型号:MSP430F2617
主题中讨论的其他器件:DRV8846MSP-FETMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我将 MSP430F2617和 DRV8846用作微控制器、作为电子卡。 我已经尝试使用 Code Composer Studio 和 MSP-FET 闪存仿真工具来调试代码、但是当我开始调试时、GUI Composer 接口会生成并且错误:"MSP430:Trouble Reading Memory Block at 0x011a8 on Page 0 of Length 0x2:Read Timed Out"。 这意味着什么? 由于错误、我只能使用默认参数进行调试。 是否有其他方法可以更改参数、或者我是否应该使用 GUI Composer 界面更改参数?

谢谢、

Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arianna、

    您是否正在使用最新的 CCS 版本? 如果不是、请运行更新。

    此外、我会尝试验证您是否具有适用于该器件的正确项目设置。 这可以通过在 CCS 环境中使用 TI Resource Explorer 自动导入工程来实现。 代码示例可以是 MSP430Ware 包的任何给定示例、当然适用于 MSP430F2617。

    此致

    Peter