This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969和 SpaceWire

Guru**** 2813845 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/839572/msp430fr5969-msp430fr5969-and-spacewire

器件型号:MSP430FR5969

我需要通过 SpaceWire 发送和接收低速率(<10kHz)数据。  是否有可用作 MSP430FR5969驱动程序的 SpaceWire 芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我不知道。 TI MSP430配套资料或示例中没有提到 SpaceWire、因此您可能需要自行进行一些有关将 SpaceWire 芯片连接到 MCU 的研究。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SpaceWire 接口可在小型 FPGA 中实现并连接到 MCU。 STAR-Dundee 可以提供合适的 IP 内核。 SpaceWire 通常以1Mbit/s 至200Mbit/s 的数据速率运行、因此能够轻松处理所需的数据速率、但可能会使您的应用程序不堪重负。 您是否考虑过 I2C 或类似的低数据速率协议、这些协议可能已经在 MCU 上提供。