请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2433 大家好、
如果我有两个 MSP430在同一 LPM 模式下运行但使用不同的 GPIO 配置(即、一个 MSP430具有所有 GPIO 输出低电平、而另一个 MSP430具有所有 GPIO 输出高电平)、那么两个 MSP430的功耗是相同的还是在 LPM 模式下一个 MSP430比另一个 MSP430高? 谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果我有两个 MSP430在同一 LPM 模式下运行但使用不同的 GPIO 配置(即、一个 MSP430具有所有 GPIO 输出低电平、而另一个 MSP430具有所有 GPIO 输出高电平)、那么两个 MSP430的功耗是相同的还是在 LPM 模式下一个 MSP430比另一个 MSP430高? 谢谢你
你(们)好,Yifan
如果系统中所有 GPIO 都未使用/无功能、则未使用的 I/O 引脚应配置为 I/O 功能、输出方向并在 PCB 上保持未连接状态。
或者、可以通过设置未使用引脚的 PxREN 位来启用集成上拉或下拉电阻器、以防止输入悬空。 从这个角度来看、这2个低功耗模式 MCU 应该具有相似的功耗。
如果使用某些 GPIO 驱动某些器件、则 GPIO 上存在电流、这2个 MCU 应具有不同的功耗。