This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:最大 电流消耗

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/841964/msp430f5659-max-current-consumption

器件型号:MSP430F5659

您好!

我需要知道微控制器的最大电流消耗(一次启用所有可能的模块、高频 XT2IN)。 我尝试计算最大值 电流来增加电流消耗。 无法找到某些模块的最大额定电流。 例如、如果我使用引脚作为 GPIO、则芯片内部的上拉或下拉电阻值是多少。 添加我用来计算电流的表。 请提供建议。

说明 I (mA)典型值 I (mA)最大值
IPLL USB PLL 工作电流 7.  
IPGM 编程期间来自 DVCC 的平均电源电流 3. 5.
IERASE 擦除期间来自 DVCC 的平均电源电流 6. 15.
IMERASE、IBANK 批量擦除或组擦除期间来自 DVCC 的平均电源电流 6. 15.
IAM 闪存 7.4.  
IAM RAM 3.6.  
ΔIDVCC μ V、LF 差分 XT1振荡器
晶体电流消耗
从最低驱动设置开始、
LF 模式
2.90E-07  
IDVCC、XT2 XT2振荡器晶振电流
功耗
4.50E-04  
IREFO REFO 振荡器电流消耗 3.00E-06  
IVCORE 内核电压激活模式 13.  
IVBAT 流入 VBAT 端子的电流
主蓄电池已连接
8.70E-07  
IADC12. 流入的工作电源电流
AVCC 引脚
0.00025*12.  
IREF+ 运行电源
流入 AVCC 的电流
终端
0.95 1.7.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radhakrishnan、

    感谢您使用 MSP430器件。

    您可以浏览 器件数据表的第5章规格 、了解具有特定工作模式的每个模块的功耗。 数据表中的数据/参数都是我们拥有的、可以发布给用户。

    有关 GPIO 的具体问题、请参阅第5.8节中的数据