This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:使用 MSP430F5529与 I2C 连接 DS3231 IC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/837774/ccs-msp430f5529-interfacing-ds3231-ic-using-msp430f5529-with-i2c

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在执行一个称为基于 msp430f5529的站点监控系统的项目。 在该项目上、我使用的是具有 I2C 协议的 DS3231 IC 接口。 我已经编写了代码及其工作状态,它在主电源上提供了准确的时间,但当它用于电池时,我发现我的时间不准确,当它用于电池时,我发现它在48小时内额外增加了2秒。

因此、我请求您与我们合作、这背后的问题是什么  

等待您的积极回应。

Vikash Chandra Raman

COMCON 工业

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikash、

    电池的延时时间与 DS3231有关、最好与 Maxim 核实。 如果 ppm 有任何变化、您可以检查电池上的32KHz 信号、并向 Maxim 报告相同的情况。

    此致、

    Vikas Chola  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas chola、

    感谢您的回复,我们实际上使用 的是 AIS 微型锂电池 CR 2032 3V CMOS 电池,它是否适用于 DS3231?

    等待您的积极回应

    Vikash Chandra Raman

    COMCON 工业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikash、

    请问您为何要使用外部 RTC? MSP430F5529有一个内置 RTC 模块、RTC_A 它支持日历功能、还允许校准。 此外、片上 ADC 模块包含一个温度传感器、就像我们所有集成到 MSP430器件中的 ADC 一样。 因此、您还可以根据需要对基于32.768kHz 的 RTC 执行非常精确的温度补偿。 在顶部、由于集成、它将与基于外部 I2C 接口的 RTC 进行比较、可能会显著降低功耗。 请记住、I2C 是由于上拉电阻器从不进行超低功耗通信。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikash、

    CR2032是正确的电池,但是正如我提到的,您应该在 电池模式期间检查 DS3231的32.768kHz 精度,在示波器上监控电池电压。 如果您发现任何变体、您应使用这些数据联系 Maxim。

    正如 Peter 在他的建议中提到的、您还可以使用 RTC_A 并使用带校准的 LPM3.5为 MSP430F5529进行备用电池、并实现精确的 RTC。   

    此致、

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的回复,实际上我已经尝试运行自己的 RTC,它运行正常 ,但问题是没有 VBAT 选项,我可以在其中连接 CMOS 电池,这就是我们都决定使用 DS3231的原因

    因此、我想问您、先生、请在 MSP430F5529中建议我使用哪个引脚来连接 CMOS 电池。

    MSP430F5659提供了接口 CMOS 电池(VBAT)、但 msp430f5529没有。

    正在等待您的肯定答复

    谢谢、此致

    Vikash Chandra Raman

    COMCON 工业

    新德里

    印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikash、

    理解您的观点。 问题是、VBAT 是与 MSP430器件的电源架构相关的连接。 对于 MSP430F5659、电源架构允许连接备用电池。

    与我们的大多数 MSP430器件一样、MSP430F5529的电源架构不是这样。 这意味着您必须实现一个外部电路、从而使您能够为 MSP430应用使用备用电池。 此电路的外观取决于预期功能和其他应用相关要求的许多因素。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikash、

    请告知我们、如果您仍需要此方面的支持。 非常感谢。

    此致

    Peter